30.11.2014 15:35 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Meines Wissens nach kann die 0BA8 (noch) nicht MODBUS/TCP. |
30.11.2014 16:51 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
LOGO! beherrscht keinen Profibus. |
30.11.2014 17:08 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Wenn das externe Gerät die S7-200 Kommunikation per Ethernet beherrscht. |
30.11.2014 17:19 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
So weit ich weiß, beherrscht die S7-1200 Modbus. Da kann ich Dir aber nicht weiterhelfen. Gehe mal auf diese Siemensseite und gebe als Suchbegriff "S7-1200 Modbus" ein. http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/10805065/130000 Eventuell würde Dir das Erstellen eines neuen Themas in der Konferenz "SIMATIC S7 - Hardware" mehr bringen. |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 30.11.2014 17:20Link vergessen. |
|
30.11.2014 18:20 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
OK Danke |
01.12.2014 09:52 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Aber Achtung: Brauchst du Störschutzklasse B, dann sind zusätzliche Maßnahmen erfoderlich. Siematic CPU's haben nur A. Gruß |
Folgen Sie uns auf