16.11.2007 13:44 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Corus, die Datenbausteine für die FTP Kommunikation müssen exakt so aufgebaut werden wie sie im Handbuch: Informationstechnologie bei SIMATIC S7 mit CP 343–1 IT / CP 343–1 IT GX20 und CP 443–1 IT im Kapitel: 3.4.3 Aufbau der Datenbaustein (File-DB) für FTP-Dienste 3.4.5 FTP Connect ... u.s.w. beschrieben sind. Eine Abweichung ist nicht zulässig und führt dazu das die FTP Kommunikation nicht funktioniert. Viel Erfolg J_Bell |
Folgen Sie uns auf