20.11.2007 07:47 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432) |
Die "Hochlaufzeit" einer LOGO! kann nicht verändert werden. Bei älteren LOGO!'s war die aber kürzer. Gruss Helmut |
20.11.2007 09:33 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hi datalink, im Siemens FAQ steht: LOGO!Pure ab Bestellnr. ...-0BA4: Sofern ein PC-Kabel gesteckt ist, kann von LOGO!Soft Comfort ein Datenaustausch zwischen der LOGO! und dem PC initiiert werden. Ist das Logikmodul im RUN-Zustand, fragt Sie LOGO!Soft Comfort, ob Sie in die Betriebsart STOP wechseln wollen. Nach einem Hochlauf ohne gestecktem PC-Kabel geht die LOGO! automatisch in die Betriebsart RUN, sofern sie ein gültiges Programm hat. Hier der komplette FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21961313 Versuch mal ob das einen Unterschied macht ob das Kabel steckt oder nicht. Kann schon sein dass sich die Steuerung denkt wenn das Kabel steckt kann man mich ja per Software in RUN schalten . DenRest hat der Helmut ja schon beantwortet. |
Folgen Sie uns auf