30.01.2015 21:49 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
So funktioniert es. Ich danke euch. Ihr seid hier echt die besten. Danke mfg hilli25 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.01.2015 23:41 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
So hab ich die Lösung gefunden. lg hilli25 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
01.02.2015 18:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Wie wäre es damit, der aktuelle Sollwert wird auf einen Analogverstärker geführt und dort mit einem Offset entsprechend der gewünschten Differenz versehen. Per Verweis wird der Wert dann an den Analogschwellwertschalter als Sollwert geliefert. Habe der Einfachheit halber mal AI1 als Sollwert und AI2 als Aktualwert eingesetzt! Man kann natürlich auch einfach die Scalierung des Schwellwertschalters um 10K verschieben! DateianhangKesseldifferenz.zip (122 Downloads) |
Folgen Sie uns auf