21.02.2015 11:00 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Sehr geehrtes Forum, Vorweg, um ein Programm dieser Art zu simulativ zu testen, starte ich als erstes die Simulation mit der CPU (was gleichzeitig das Laden des Programmes in die CPU beinhaltet), stelle die CPU auf run und starte mit die Simulation des HMI-Geräts (Runtime) oder? Hierrum geht es: http://w3.siemens.com/mcms/sce/de/fortbildungen/ausbildungsunterlagen/tia-portal_module/Seiten/default.aspx?tabcardname=prozessvisualisierunghttps://drive.google.com/folderview?id=0B-8wxsF1ti2NfllVaEFueFN6aVU4ZVY0ZFdrX3g2Y3hfRWhMcUFZWUgwTzA4VmxoRmkxRGM&usp=sharing In der fertigen Version von Siemens kann ich die Betriebsumschaltfläche garnicht bedienen (mit richigem Benutzer "Einsteller" SCHMIDT, pw KLAUS) LG
|
Zuletzt bearbeitet von: FabianT am: 21.02.2015 11:44:01 |
|
Folgen Sie uns auf