03.04.2015 14:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 33747 Bewertung:
|
Schau dir mal das LOGO! CMR2020 oder LOGO! CMR2040 an. |
03.04.2015 14:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 33747 Bewertung:
|
Oder so etwas. http://www.conrad.de/ce/de/product/199000/CE-GSM-Fernschalt-Alarmmodul-GX107 |
04.04.2015 15:22 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung:
|
Die Hardware-Lösung CMR2020 wurde oben ja bereits genannt. Wenn du eine robuste Lösung suchst, die ohne viel Bastelei umzusetzen ist würde ich dir diese Variante empfehlen. Mir wäre das aber zu teuer, weshalb ich mir eine softwarebasierte Lösung gebastelt habe. Ganz ohne Hardware kommt die natürlich auch nicht aus, man benötigt einen Raspberry Pi oder Windows-PC der 24/7 läuft. Ich sende mir anstatt SMS kostenlose Push-Notifications über die die App "Pushbullet" bei Ereignissen auf der Logo, aber auch E-Mail oder SMS (über einen UMTS-Stick am Raspberry Pi oder einen SMS-Gateway-Provider) wären damit machbar. Konkret funktioniert das so, dass meine Anwendung eine Speicheradresse im VM der Logo überwacht (alle 250ms liest) und beim Eintreffen einer Bedingung (Wert oder Wertebereich) ein Shell-Script startet. Damit ist es dann möglich mit der LOGO z.B. Push-Nachrichten/SMS/Email zu verschicken, den Büro-PC mit Wake-On-Lan zu starten, wenn das Büro Licht angeschaltet wird, und alles was man sonst noch mit einem Shell-Script und einem Raspberry Pi anfangen kann. Einen allgemeinen Einstieg findest du hier: http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/ Die Anleitung zum Versenden der Pushbullet-Notifications hier: http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/fuer-fortgeschrittene/shell-scripte-ausfuehren/ |
Folgen Sie uns auf