16.05.2015 12:15 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
servus, bin auch neu in dem geschehen und hab da auch mal ein problemchen hab auch das Programm von RudiF. und habe auch eine 12/24RC und nen AM2 AQ nun ist volgendes problem: sobal ich den stecker in die 0-10v schnittstelle stecke ist die beleuchtung auf nur noch ca. 25% der max stärke und ändert sich auch nicht mehr sobald ich ihn herausziehe ist sie auf 100% da ja nix mehr gesteuert wir wass kann ich tuhen das sie mit angestöpselter 0-10v schnittstelle auch auf 100% kommt ? Vorsdchaltgerät ist nen: Econlux Solar Stinger 800mm Sunstrip Dimmable Driver AC 170-250V 50/60 Hz Output 15-25V Output Current 800mA
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 18.05.2015 10:36:05Neue Überschrift nach splitten |
|
17.05.2015 09:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 33327 Bewertung:
|
Bevor noch jemand auf die Fragen vom User kain85 in diesem Topic antwortet: Er hat bereits einen eigenen Topic mit seinen Fragen aufgemacht. https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/posts/aq-lichtsteuerung/126748/?page=0&pageSize=10 Bitte hier nicht mehr antworten. |
18.05.2015 10:38 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung:
|
Geschlossen, Frage wurde doppelt veröffentlicht. Das offene Thema mit der Überschrift AQ Lichtsteuerung ist in der Konferenz Logikmodul LOGO! zu finden. Grüße |
Folgen Sie uns auf