18.12.2006 17:47 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Wie kann man einen als Input deklarierten ANY-PIONTER in einer FC oder in einem FB abfragen und verarbeiten? |
18.12.2006 21:05 | |
Beiträge: 433 Bewertung:
|
Hallo EMMeister, was genau willst Du denn abfragen: den Wert, die Länge oder ...? Tomcat |
18.12.2006 22:35 | |
Beiträge: 433 Bewertung:
|
Hallo EMMeister, also wenn ich das richtig verstehe willst Du einfach nur einen Any-Pointer als Eingang reingeben und im Baustein verwenden, richtig? Das ist eigentlich kein Problem. Willst Du das in AWL oder in SCL machen? Den Aufbau eines Any-Pointers kannst Du dem Handbuch entnehmen: Programmieren mit STEP 7 V5.4, Kapitel A.3.4.5 Format des Parametertypes ANY. Dort sind die 10 Bytes beschrieben. Schau Dir auch mal das pdf-File in diesem FAQ an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11981421. Dort ist die Verwendung in SCL beschrieben. Oder bin ich noch auf dem Holzweg und Du meinst etwas ganz anderes? Tomcat |
20.12.2007 01:53 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 46 Bewertung:
|
Hallo ihr Techniker, |
Folgen Sie uns auf