30.12.2007 23:21 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung: (316)
|
Hallo, "Unlinked" ist die Englische Benenung, in Deutsch ist es auch "Unlinked" Beschreibung: Bei den CPU's mit MMC können Datenbausteine, die als "unlinked" deklariert sind, nicht beobachtet werden. Daten, die in einem "unlinked" DB liegen, werden in der Online-Ansicht des Projekts - auch wenn Beobachten (Brille) eingeschaltet ist - nicht ständig aktualisiert. Ein Datentransfer zur MMC mittels der SFC 84 (WRIT_DBL) kann somit nicht dynamisch verfolgt werden. Eine einmalige Aktualisierung findet statt, wenn Sie den betreffenden Datenbaustein schließen und wieder online öffnen. In der Variablentabelle werden diese Daten mit einer durchgestrichenen Brille dargestellt. Fuer eine sehr gute Beschreibung was Sie noch Benoetigen mit die MMC ist die FAQ: Welche Punkte sind beim Handling der Micro Memory Cards zu beachten? nach zu schauen. Auch ist da eine Beispiel vorhanden wo mann mit SFC83 Dateibausteinen von Arbeits- nach Lade-Speicher Kopieren koennte. |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
Folgen Sie uns auf