13.06.2015 17:41 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung: (2) |
Hallo, Ich habe mal im Angehängten Netzwerkprojekt versucht in etwa zu Zeigen was ich möchte. Ich möchte bei ausfall der logo bzw des Netzwerkes eine 0 im NAI haben. Damit die ventile sofort zugehen. Danke für eure hilfen und ein schönes Wochenende Dateianhangtest.zip (70 Downloads) |
13.06.2015 18:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33524 Bewertung: (4165) |
Ich habe das Programm mal nach meinem Verständnis angepasst. Der analoge Netzwerkeingang wird in einen Verstärker geschrieben, damit im MUX ein Verweis erstellt werden kann. Der digitale Netzwerkeingang wird als Diagnose für das Netzwerk eingesetzt. Tritt ein Netzwerkfehler auf, so schaltet der MUX um, statt dem Wert den NAI wird dann der Wert 0 ausgegeben. DateianhangNetzwerkfehler.zip (66 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.06.2015 19:27 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung: (2) |
Kannst du mir bitte zeigen wie du das gemacht hast?
|
13.06.2015 19:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33524 Bewertung: (4165) |
Entschuldigung, habe den Anhang vergessen. War schon im Kopf bei einer anderen Sache.
DateianhangNetzwerkfehler_V2.zip (75 Downloads) |
13.06.2015 19:46 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung: (2) |
Nicht schlimm passiert danke dir für die schnelle hilfe |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf