23.06.2015 11:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 33494 Bewertung:
|
Hallo klixme, kann ich mir nicht erklären. Anbei mal die Datei. DateianhangSchaltplan1.zip (42 Downloads) |
23.06.2015 12:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 33494 Bewertung:
|
Im meinem Beispiel ist B003 70% von B004, also der kürzere Zeitwert. Den Wert von P1 (von B003) kannst du dir im Display anzeigen lassen und auch im Display ändern (per Parametriermodus. DateianhangSchaltplan1_mit_Meldetext.zip (46 Downloads) |
23.06.2015 12:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 33494 Bewertung:
|
Den Startwert hast du doch in B003 bzw. B004 stehen. |
Folgen Sie uns auf