15.07.2015 14:49 | |
Beigetreten: 07.05.2013 Letzter Bes: 03.02.2024 Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Liebe Experten, meine Logo steuert meine Poolelektrik und nun kommt eine Heizung dazu. Die Heizung darf nur dann laufen, wenn die Poolpumpe läuft, damit eben die Wärme vom Wärmetauscher wegbefördert wird. Die Poolpumpe (Q1) wird von einer Zeitschaltuhr (B001) kontrolliert. Schaltet die Zeituhr aus und es war zu dem Zeitpunkt die Heizungsanforderung (I5 bzw. Ausgang von B025) an, soll die Pumpe noch einige Zeit weiterlaufen, um den Wärmetauscher zu kühlen. Ich wollte das über flankengesteuerte, verundete (B36) Wischerrelais (B34/35) von Zeituhr und Heizungsanforderung realisieren. Aber da gibt es offensichtlich beim Programmanlauf (bis jetzt nur Simulation) ein Problem: die Wischerrelais werden - wohl wegen der Inverter B37/38 - sofort aktiviert. Hat jemand eine (auch ganz andere) Idee ? LG Georg DateianhangPoolpumpensteuerung_Durchfluss_Heizung.zip (68 Downloads) |
15.07.2015 15:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066) |
Warum nimmst du nicht einfach eine Ausschaltverzögerung? |
16.07.2015 10:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066) |
Hier ist die geänderte Version.
DateianhangPoolpumpensteuerung_Durchfluss_Heizung_V2.zip (68 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf