06.08.2015 22:52 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe da auch ein Problem mit meinem Programm und bräuchte mal eure Hilfe. Da ich kein passendes Thema dazu gefunden habe, schreibe ich mal hier rein. Mein Problem besteht darin, dass wenn ich das Programm simuliere (im Netzwerkprojekt 2xLOGOS), läuft das erstmal ganz gut. Sowie ich aber bei einer der beiden LOGOS den Strom unterbreche funktionieren die Netzwerkeingänge bzw Netzwerkausgänge nicht mehr. Mache ich da irgendwas falsch oder übersehe ich da was? Anbei habe ich ein kleines Programm angehangen, bei dem man das Probl. erkennen kann, sofern man während der funktionierenden Simulation kurz den Strom unterbricht.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- DateianhangTest Netzwerk ein_ausgaenge.rar (78 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 07.08.2015 09:27:00New subject after splitting |
|
Folgen Sie uns auf