16.01.2008 07:22 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo lumpi durchsuch mal dein projekt, ob dieser datenbereich eventuell doppelt verwendet wird. suche mal mit => gehe zu verwendungsstelle und mach unten das häckchen bei: Überlappender Zugriff auf Speicherbereiche. eventuell kann auch sein, daß duch das BEB in diesem FC intern noch "relickte" auf deine speicherbereiche geschrieben werden. ich würde solche sachen dann immer mit "0" initialisieren. ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen tschau sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
16.01.2008 09:24 | |
Beigetreten: 22.11.2007 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 92 Bewertung: (2) |
Hallo Sven, |
17.01.2008 12:10 | |
Beigetreten: 22.11.2007 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 92 Bewertung: (2) |
Vielen vielen Dank für die Unterstützung, |
17.01.2008 15:29 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
immer wieder herzerfrischend deine beiträge zu lesen... sehr schön... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
18.01.2008 01:56 | |
Beigetreten: 06.03.2006 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 369 Bewertung: (101) |
Danke für die Blumen. Es tut gut, wenn man gelobt wird :-))))) |
18.01.2008 06:49 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
aber bitte schön! sind ja auch klasse geschrieben und helfen dazu noch... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf