31.08.2015 00:04 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
mehrere Logo!s steuern ein Haus... Nachdem einer der grössten "Brocken" meiner Haussteuerung (Warmwasser+Solar) nun seit einigen Tagen ohne gröbere Fehler läuft, möchte ich mein Projekt im Forum vorstellen: Eine thermische Solaranlage mit 20m2 Kollektorfläche speist einen 500L Zweiregister-Boiler. Das obere Register hängt an der Ölheizung. Zusätzlich ist ein Elektroheizstab eingebaut. Die solare Wärme wird über elektromagnetische Ventile mit 24Vdc auf die Verbraucher verteilt (je nach Bedarf und Priorität). Verbraucher sind: Im Gartenhaus werkt eine weitere Logo, die die Poolpumpe und die Gartenbeleuchtung steuert. Auch die Pool-Soll-Temperatur wird dort eingestellt. Der Trockenlaufschutz der Steuerung hat mich einige Abende und Nerven gekostet. Im Carport steuert die 3. Logo die Aufladung der Bleiakkus durch 9 Solarpaneele, die für die Garten- und Carportbeleuchtung sorgen. Bitte um Nachsicht, das war mein erstes Logo-Programm. Die Rolläden im Erdgeschoss werden von einer weiteren Logo gesteuert. Von der Heizungs-Logo gibt's derzeit nur die Hardware, für das Programm bin ich noch am Ideen sammeln. Die Signale zu den Logos untereinander führe ich aus Sicherheitsgründen über Optokoppler. Derzeit werden nur Gleichspannungspegel als Status übertragen. Hardware: Ich habe sicher viele Informationen vergessen anzuführen, daher bei Bedarf bitte fragen. Ich hoffe auf konstruktive Kritik und Anregungen und bedanke mich bei allen Postern im Forum (vor allem Betel, Nachbar, 190B, mexx und viele mehr) deren Programme mir sehr weitergeholfen haben. Gute Nacht Update: Nachdem bei der TD die Cursortasten für eine Parameterveränderung im laufenden Betrieb unbrauchbar sind (Esc-Problem!) habe ich die Menüführung auf die Funktionstasten der TD umgestellt. Lässt sich so jetzt sauber bedienen (Solltemperatur-WW, Rolladen auf/ab, etc.). neue Version V5 geladen; gn
------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangSolar+WW_V5.zip (228 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 31.08.2015 13:20:51Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 31.08.2015 13:21:18Zuletzt bearbeitet von: fritz-104 am: 01.09.2015 01:00:03 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.08.2015 20:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066) |
Hallo motmonti, da war er auch am Anfang. Ist wohl aus Versehen ab gesplittet worden. |
Folgen Sie uns auf