27.08.2015 19:41 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo bin neu im Forum. Habe 10 Rolladen + 1 Zentral + 1 Gruppe jeweils Auf/Ab= 24 Eingänge für Handbetrieb Ausführung ähnlich beigefügter PDF ohne Sperre für Wartung Danke für brauchbare Antwort. Dateianhangsteuerung_fuer_8_Rolllaeden_mit_zentral_auf_ab_de_v8.pdf (76 Downloads) |
28.08.2015 13:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33954 Bewertung: (4221) |
Du willst also eine F-Taste nur für eine einzige Aktion verwenden und sonst für nichts anderes? Wenn ja, dann brauchst nicht verriegeln. Einfach mit der F-Taste ein Stromstossrelais ansteuern. Ist der Ausgang des Stromstossrelais 0, dann Handbetrieb. Ist der Ausgangszustand 1, dann Automatik. Edit: Anhang vergessen. DateianhangAufnahme_2015_08_28_13_39_50_776.zip (58 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 28.08.2015 13:52:09 |
|
30.08.2015 09:46 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Ja, genau das wars. vielen herzlichen Dank, |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf