04.02.2008 09:59 | |
Beigetreten: 08.12.2006 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 170 Bewertung: (26) |
hi, ich habe mit VMWare auch schon viel gearbeitet, das meiste geht: (1) Die Pfade im Multiprojekt zu den Einzelprojekten werden mit "absoluter Pfadangabe" gespeichert. Wenn Du nun ein MP über Netzwerk öffnest hast du zwangslläufig einen anderen Pfadnamen, weil standardmäßig der Rechnername vorkommt. Der eigentliche sinn des MPs ist: - dass du Teilprojekte aushängen kannst, - diese Teilprojekte auf anderen Rechnern bearbeiten kannst -diese Teilprojektewieder einhängen kannst. siehe: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24283736 (2) Windows "Message Queing" ist nicht installiert! http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17846274 |
Folgen Sie uns auf