10.11.2015 22:39 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (0) |
Möchte die Logo8 mit LTE Huawei AF22 T-Mobile Home Net Box Fernwarten und den Webserver aus der Ferne verwenden - das Display betrachten und die Funktionstasten am entfernten PC drücken können. Bisher habe ich folgende Einstellungen in der Home Net Box gemacht: Einstellungen ….Sicherheit…Virtueller Server Name: Logo, WAN-Port: 8081, LAN-IP-Adresse 192.168.1.20 LAN-Port: 8080, Protokoll: TCP/UDP, Status: An APN: Verbindungsaufbau…. Profilverwaltung …. Neues Profil ….Logo-Ernst….Ernst63….PW: 111111…. Statisch….business.gprsinternet …. Nun ist die Internetadresse öffentlich. Wie ist meine IP Adresse: www.wieistmeineip.at http://78.132.8.97 Von einen anderen Rechner hat das Pingen nicht funktioniert – kann aber auch an der Firewall liegen.
Nun die Fragen: Die IP ist natürlich dynamisch – wie bekomme ich dann die Aktuelle? (es soll dann nur die Logo mit der Home Net Box - ohne PC - sein) Erreiche ich die Logo mit zB http://78.132.8.97 oder mit 192.168.1.20 momentan hat noch nichts funktioniert. T-Mobile konnte mir da nicht weiterhelfen – Box ist für Internetzugang für PC gemacht und dieser Funktioniert auch. Eine Statische IP gibt’s nicht. Das Problem, das ich hier habe ist ja auch bei jeder Netzwerkkamera so. |
11.11.2015 07:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Du solltest ersteinmal versuchen die Logo in deinem Heimnetzwerk zu erreichen! Dazu nutzt du deinen Browser und die IP deiner Logo. Daraufhin sollte sich das Anmeldefenster deiner Logo öffnen! Um aus der Ferne auf die Logo zugreifen zu können, mußt du in den Onlineeinstellungen der Logo den Fernzugriff freigeben (Zugriffskontrolle) und ggf. ein Passwort festlegen. Legst du kein PW fest, gilt Logo als Standard! Im Router muß die Portweiterleitung für 8080 eingestellt werden. Ist das mit 8081 bei dir ein Tipfehler, oder hast du die Portweiterleitung so eingestellt? Falls ja, mußt du beim Aufruf der Logo aus der Ferne deine Internet-IP gefolgt von :8081 (sonst :8080) verwenden. Mit einer dynam. IP wird es schwer ständig die aktuelle dabei zu haben. Du solltest dir also eine dyn. DNS-Adresse zulegen. Kostenlose Anbieter findest du im Netz. Andere Router (Fritz Box) bieten einen DNS-Service schon mit an! |
11.11.2015 15:16 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hi Monti, funktioniert das mit DynDNS auch mit VPN? Gruß Helmut |
Folgen Sie uns auf