11.12.2015 21:01 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo ixo65, ich habe soeben mal die Datei von dir geladen. Das kannte ich bisher noch gar nicht. Nun stehe ich auch bisschen auf dem Schlauch-sorry. - Muss ich die Datei nun an beide Logo`s übertragen? - Wie komme ich in das jeweilige Programm? Links im Menü sehe ich das zwar, kann das aber übers Kontexmenü nicht aufrufen. Danke, danke, danke und ein schönes Wochenende. Dateianhang11-12-2015 20-56-27.zip (83 Downloads) |
11.12.2015 21:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066) |
Im Anhang mal ein Video. So hast du beide Diagramme und kannst sie wie gewohnt zur jeweiligen Logo übertragen. DateianhangBeispiel.wmv (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf