06.01.2016 07:25 | |
Beigetreten: 11.02.2013 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
....leider wurde in der neuen Firmware auch keine Möglichkeit geschaffen, das CMR definiert über Softwarebefehl oder über Hardwareeingang definiert runter zu fahren. Obwohl das CMR laut Handbuch bei Unterspannung / Abschalten der Versorgungsspannung Schaden nehmen kann, kann es lediglich durch Betätigung des Reset-Tasters definiert heruntergefahren werden. Gerade bei mobilen Anwendungen ist das kritisch, wenn die Anlage über solargepufferten Akku betrieben wird und z.B. im Winter die Solaranlage zu wenig Energie liefert. Wird das Modul lediglich für zeitunkritische Meldefunktionen genutzt, muss es ja nicht permanent mitlaufen und wertvollen Strom verbrauchen. Man hat aber keine Möglichkeit das CMR per Befehl z.B. bei Unterspannung "abzuschalten" und bei Bedarf wieder hochzufahren oder zeitgesteuert eine Statusmeldung abzusetzen und dann wieder herunter zu fahren. Der Siemens-Support verweist hier auf den Vertriebspartner, über den man diesen Änderungswunsch a.d. Firmware anstoßen soll. Schade nur, wenn man das Teil z.B. über einen Electronic-Versender bezogen hat und nicht direkt über einen Siemens-Vertrieb.... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 07.01.2016 11:13:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf