24.01.2016 19:39 | |
Beiträge: 175 Bewertung:
|
Hallo, Ich weiß nicht so ganz, ob meine Frage hier richtig ist, falls nicht würde ich einen Moderator bitten sie an eine als geeignet angesehene Stelle zu verschieben. Ich habe vor ca. 2 Wochen einen Post gelesen, bin mir nicht ganz sicher ob hier oder in einem anderen Forum. Darin ging es darum, dass jemand Feldgrößen im Inspektorfenster von WinCC über dll-Dateiänderungen angepasst hat. Dies brachte mich zu der Überlegung, dass doch auch Standardeinträge z.B. für das Aktualisierungsinterval von HMI-Variablen (Standard sind hier 1s für die zyklische Erfassung) oder das Standardereignis für Buttons so abänderbar sein müssten. Hat jemand eventuell eine Ahnung wo diese Standardeinstellungen zu finden sein könnten? Gruß 5p1k3 Edit: und kaum gesendet habe ich den Link gefunden. |
Zuletzt bearbeitet von: 5p1k3 am: 24.01.2016 19:41:03Zuletzt bearbeitet von: 5p1k3 am: 24.01.2016 19:42:41 |
|
Folgen Sie uns auf