06.03.2016 17:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Programmbeispiel! Da der PI-Regler nur Aufwärts o. Abwärts regeln kann, wird hier über zwei gegenläufig beschaltene Analogkomperatoren ausgewählt ob der Soll o. Istwert größer ist. Je nach Auswahl wird dann der richtige PI-Regler aktiviert. Der Wert welcher vom PI ausgegeben wird, wird über die Verweisfunktion einem Impulsgeber zugeführt. Über diesen wird das Stellsignal für die beiden Mischerrichtungen getaktet. Besser trift es wohl Beispiel 2. Hier wurde ursprünglich über ein Linearpoti eine Gestängeposition abgegriffen und über einen Spindelmotor mit Positionspoti wurde ein anderes Gestänge nachgeführt. Über einen Umschalter und zwei Richtungstasten war dann eine Einstellung von Hand möglich! DateianhangDiesel2.zip (91 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf