26.12.2012 22:07 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Funktioniert definitiv bei 12V mit 1kOhm Spannungsteiler bei meiner 7er Logo. Frohe Weihnachten allen |
19.01.2013 17:55 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Allerseits, im Dateianhang findet Ihr mal Infos zum Verwenden/Anschluss von S0-Impulssignalausgängen aus den Internet... MfG Betel Dateianhanganschluss_s0_impulsausgang.pdf (383 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
07.03.2016 10:05 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4769 Bewertung:
|
Neue Frage von winklernorbert28 wurde in ein separates Thema mit dem Titel S0 Ausgang mit 30V gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf