08.03.2008 18:33 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (11) |
Hallo Michl! Der Meßwertebereich des AM2PT100 ist lt. Handbuch von -50 - 200°. Die Fehlergrenzen vom Messbereichsendwert betragen: 0 °C ... +200 °C +/--1,0 % --50 °C ... +200 °C +/--1,5 % Bin mir nicht ganz sicher ob das überhaupt geht. Aber du kannst ja einmal meinen Vorschlag ansehen: Sieh dir mal die beiliegende Schaltung an. Ich habe einfach einmal den gesamten Messbereich in 0,3°-Schritte aufgeteilt und halbiert (von 0 - 150° und von 150 - 300°). Dadurch wird des zumindest möglich jeden Messbereich für sich abzugleichen. Sollte dir das zu ungenau sein könntest du den Messbereich noch weiter unterteilen - je nach dem wieviele Blöcke du noch verfügbar hast oder noch benötigst. Gruß Mexx DateianhangAbgleichen von TempSensoren für große Messbereiche.zip (344 Downloads) |
08.03.2008 20:46 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo, ich glaube nicht, dass der gewünschte Messbereich bei Verwendung des Siemens AM PT100- Modules rein softwareseitig zu lösen ist. Dieses Modul ist für den Anschluss von PT100-Sensoren vorgesehen, deren Temperaturerfassungsbereich von -50 °C bis 200 °C den entsprechenden Spezifikationen (genormte Widerstandswerte als Funktion der Temperatur) entspricht. Deren messspannungen werden dannin Werte0 bis 1000 übertragen. Und zwar auch dann, wenn der verwendete PT100-Sensor einen größeren Messbereich hat! Ist letzteres der Fall, dann liefert das LOGO-Modul weiterhin nur Temperaturwerte im bereich - 50 °C bis 200 °C (also Werte 0 bis 1000). Andere temperaturen würden auf Basis der Widerstände des Sensors Messspannungen ergeben, die außerhalb der "Interpretationsfähigkeit" des AM PT100-Modules liegen. Um nun mit einem PT100-Sensor, der den gewünschten Temperaturbereich von 0 °c bis 300 °C vollständig überdeckt und unter Verwendung des AM PT100-Modules Messungen durchzuführen ist es also notwendig die Messspannungen (z. B. mittels Operatinsverstärker...) an die vom Modul erwarteten anzupassen UND DANN in der LOGO eine entsprechende Interpretation der LOGO-Werte 0 bis 1000 vorzunehmen (etwa wie von MEXX vorgeschlagen)! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
10.03.2008 11:53 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo nochmal, ich hab mir jetzt nen Messumformer von 0-300°C besorgt, funktioniert super. Danke nochmal für die Hilfe!! michl 93 |
Folgen Sie uns auf