06.04.2016 16:13 | |
Beigetreten: 05.02.2015 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (2) |
Hallo, hab zu diesem Thema auch ne Frage Ich habe eine 1516F Baugruppe im Einsatz und möchte die Speicherkarte löschen. Den Punkt unter Online/Diagnose ->Funktionen->Memory Card formatieren hab ich zwar gefunden aber jetzt wird ein Passwort benötigt. Ich habe noch kein Passwort auf dem aktuellen Projekt angelegt und auf dem Programm (was ich löschen möchte) der Speicherkarte wurde auch kein Passwort konfiguriert. Gibt es da ein Standart Passwort was von der Werkseinstellung kommt? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 07.04.2016 09:30:41Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.04.2016 16:32 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Versuch mal "safety". |
Folgen Sie uns auf