08.02.2006 10:31 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo Levin, /tf/WW/en/Posts/2106 mit VBA sollte das kein Problem sein, in der "WinCC Hilfe > Register "index" > Text library" findest Du die entsprechenden VB-Aufrufe. Bez.C-Aufrufe könntest Du mal die ODK-Leute ansprechen, ob diese Funktion vom ODK her möglich ist. Gruß, Nemo |
08.02.2006 10:43 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Schade das VBA nicht zur Laufzeit funktioniert ! |
08.02.2006 13:33 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
habs zwar nicht ausprobiert, könnte aber durchaus auch in RT laufen. Du kannst ja auch in RT z. B. Variablen anlegen. Probiers einfach mal aus [:D] Nemo |
Folgen Sie uns auf