29.05.2016 10:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 33756 Bewertung:
|
Doch, das geht. Ein Beispiel kann ich dir erstellen. Aber das kannst du erst nach dem Upgraden öffnen. |
29.05.2016 10:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 33756 Bewertung:
|
Der einzige Nachteil bei der Geschichte ist, dass die 0BA7 keine Netzwerkausgänge zu einem Master schicken kann, nur zu einem Slave. Bei den analogen Sachen kein Thema, bei der Übertragen digitaler Signal muss man zu einem Hilfsmittel greifen.
Dateianhang0BA7_0BA8_Master_Master.zip (113 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.05.2016 11:55 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Software V8 habe ich |
29.05.2016 18:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 33756 Bewertung:
|
Gern geschehen. Und wenn Fragen noch offen sind, einfach fragen. Dafür ist das Forum da. |
Folgen Sie uns auf