05.03.2008 08:14 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo, nur noch mal als tip, falls jemand bei der suche mal wieder hier her verschlägt. in den hardwareeinstellungen der CPU kann man das remanenzverhalten der merker,zähler und timer festlegen. standardmäßig sind die ersten paar byte festgelegt. wenn man das da reduziert, brauch man auch nicht alle merker beim neustart mit "0" initialisiern. tschau sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
04.04.2008 09:54 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 203 Bewertung:
|
Hallo Christian, falls noch von Interesse, empfehle ich die Seite "Applikationen&Tools" innerhalb des Online-Supports von SIEMENS. Dort findest Du zu fast allen Bereichen fertige Lösungen zu vielen Automatisierungsaufgaben. Und das Beste: Die Lösungen (Hintergründe, Programmcode, etc.) wird sehr schön erklärt. Also, wenn Du es noch nicht kennen solltest... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20208582/136000 Viele Grüße Thomas |
Folgen Sie uns auf