23.06.2016 14:55 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Welchen „G120“ hast Du denn? Das eine oder andere klein Powermodule kann auch 1Phasig betrieben werden. z.B. das: 6SL3210-1PB13-0AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-A-230V-0.55KW SINAMICS POWER MODULE PM240-2 MIT INTEGRIERTEM FILTER KL. A MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZLEIST. HOHE UEBERLAST: 0,37KW BEI 200% 3S,150% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +50 GRD C LEIST. GERI. UEBERLAST: 0,55KW BEI 150% 3S,110% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +40 GRD C 196 X 73 X 165 (HXBXT), FSA SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BEDIENEINHEIT FREIGEGEBEN AB CU FIRMWARE- VERSION V4.6 Die CU ist dabei relativ egal und hier noch einen FAQ: Betrieb mit einphasigen Motoren. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/12519917 |
Zuletzt bearbeitet von: JensS am: 24.06.2016 09:52:21 |
|
Folgen Sie uns auf