07.10.2014 16:57 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hey, also ich könnte mir vorstellen, dass das mit der STEP 7 Version zusammen hängt. ProTool ist nur mit STEP 7 V5.3 kompatibel (zumindest nach dieser Liste http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1958565) An Deiner Stelle würde ich STEP7 mal deinstallieren und dann nur ProTool alleine. Das sollte dann gehen (wenn nicht irgendwelche "Leichen" durch die Deinstallation das verhindern). Viel Erfolg. |
31.10.2014 10:27 | |
Beigetreten: 18.03.2014 Letzter Bes: 20.10.2022 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Hi, Protool wurde schon 2010 abgekündigt, und wird nicht weiter gepflegt. Siehe auch: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=protool%2Babk%C3%BCndigung&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=de&siteid=csius&objaction=cssearch&searchinprim=1&nodeid1=16604318&redir=false Gruß |
Folgen Sie uns auf