10.03.2008 10:02 | |
Beiträge: 1776 Bewertung: (95)
|
Hi, das wird leider nicht möglich sein |
18.04.2008 10:46 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Evtl. gibt es da die Möglichkeit mit Hilfe einer Migration (3rd party PLC integration). Auf einer PP-Folie habe ich gesehen, dass das Thema "Einbindung von Modicon" schon einmal behandelt wurde. Ich kann aber nicht sagen, ob es in der Praxis schon umgesetzt wurde. Weitere Infos gibt es auf der Seite https://as.khe.siemens.com/index.aspx?nr=3222 |
Folgen Sie uns auf