21.04.2008 11:58 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Hallo Biker, wie J. Bell bereits erwähnt hat, muss für jede IM 151-7 CPU eine S7-300 Station angelegt werden. Im folgenden FAQ ist die Projektierung beschrieben: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6518822 Es ist jedoch darauf zu achten, dass beim Anlegen der Im 151-7 als Slave kein S7-300 Rack verwendet wird. Ein Doppelklick auf dieIM151-7 CPU reicht. Gruß M-M |
Folgen Sie uns auf