27.09.2016 21:21 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
So erst mal danke, die Logo läuft und die ganze Anlage ist super. Ich hab noch eine bissi rumgespielt. Eine letzte frag hätte ich noch warum kann ich nicht eine weiteres Ventil (Q10) mit eine bauen. Ich hatte es einfach vor das letzte gehängt aber des klappt net?? (mit neuen Register usw....) DateianhangVentilsteuerung 27-09-2016 1-9.zip (41 Downloads) |
27.09.2016 22:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Tja, das Problem ist jetzt deine Logo (0BA6). Die 0BA6 hat nur 1 Schieberegister (8bit). |
27.09.2016 22:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Oder gar nicht mit Schieberegister, sondern nur mit Zeitstaffelung. Oder, wie im Anhang, "erweitern". Was einem zusätzlichem Ventil noch ohne große Probleme geht. DateianhangVentilsteuerung 27-09-2016 1-9_V2.zip (48 Downloads) |
02.10.2016 15:13 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Soweit war ich in etwa schon. Das bekomm ich nicht hin: wenn zum Beispiel I3 (Schwimmer min.) ausgeht und Q9 gerade an ist. Bleib die Steuerung stehen. |
02.10.2016 16:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
So sollte es dann jetzt ordnungsgemäß funktionieren.
DateianhangVentilsteuerung 27-09-2016 1-9_V3.zip (44 Downloads) |
02.10.2016 17:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Hier eine andere Variante, lässt sich auch leichter erweitern.
DateianhangVentilsteuerung_0BA6_2016-10-02.zip (41 Downloads) |
Folgen Sie uns auf