03.10.2016 21:06 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Welche Möglichkeiten habe ich mit der Logo 8 +AM2/PT die Temperatur in der Größenordung von etwa 1300°C zu messen? Ich möchte gerne diesen Fühler verwenden:https://greisinger.de/index.php?task=2&wg=197 (GTF101-N06250) Es ist ein PT100 Sensor, der aber den Wertebreich (Analoger Schwellwertschalter) der Logo (-50 - +200°C) bei weitem überschreitet. Bin für jeden Hinweis dankbar! |
Zuletzt bearbeitet von: leso am: 03.10.2016 21:57:51 |
|
Folgen Sie uns auf