12.11.2016 00:02 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo Ist es möglich 2 HMI mit einer Logo zu verbinden??? Bzw einen HMI mit dem Anderen zu spiegeln. Mfg Gerald |
12.11.2016 06:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.07.2024 Beiträge: 33302 Bewertung: (4124)
|
Hier gibt es ein Beispiel von Siemens als Einstiegshilfe. |
12.11.2016 07:34 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
ok super, danke für die schnelle antwort gibt es eine obergrenze für die anzahl der hmi möchte mehrere anlagen miteinander verbinden |
Folgen Sie uns auf