15.01.2017 14:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Meines Wissens nach ist die LOGO! 0BA8 ein Gerät mit Klasse C Netz. Das bedeutet, dass die IP-Adresse im Bereich von 192.0.0.0 – 223.255.255.255 liegen muss und die Subnetzmaske lautet 255.255.255.0. Siehe Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Netzklasse Ich habe die Adressen meiner LOGO!s, des TDEs und des PCs bei 192.168.178.xxx (Subnetzmaske 255.255.255.0) und habe keine Probleme. |
15.01.2017 20:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Du musst unter "LOGO! Auswahl" im TDE Menü die IP-Adresse der LOGO! eintragen, damit das TDE weiß, mit welcher LOGO! es kommunizieren soll.
DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2014_06 Seite 326.pdf (269 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 15.01.2017 20:36:01Anhang hinzugefügt |
|
17.01.2017 19:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Lade doch mal dein Programm hoch. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf