31.01.2017 08:32 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hi, das geht bei der Version nicht ganz so einfach. Du kannst die Alarmnummern per Befehl (_readDriveFaults) auslesen an der SIMOTION und an die HMI schicken. Dort dann entsprechend darstellen. Eine FAQ für eine HMI Zugriff findest du unter: Darin sind auch Links zu Textlisten für die Alarme hinterlegt. Gruß |
02.02.2017 11:16 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hallo, in der Onlinehilfe von Simotion Scout ist der Befehl erklärt, er wird auf der Simotion aufgerufen. Ein Anwendungsbeispiel wie es prinzipell geht und im HMI gemacht wird habe ich verlinkt. Für SIMOTION selbst gibt es kein Beispiel was es exact so macht wie du möchtest. Einzig die MeldeHandling Bibliothek würde mir noch einfallen, damit müsste es auch rein theoretisch gehen ist aber höherer Aufwand. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/51339107
|
Folgen Sie uns auf