04.02.2017 12:22 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Forum, ich habe eine neue Logo8 12/24 RCEo bestellt und richtig angeschlossen. Doch jetzt nach zwei Woche kommen mir Zweifel ob die Logo funktioniert. Mit LOGO!Soft Comfort kann ich die Logo verbinden die IP ist ok der Haken für die Verbindung grün etc. Ich bekomme jedoch kein Programm geladen, kann keine neue IP Adresse angeben, keine Firmware anzeigen(updaten), keine Uhrzeit einstellen, keine Diagnose., bzw. kein Programm starten (die Logo gibt mir auch keine Rückmeldung ob das Programm überhaupt angekommen ist). Ich bin am Verzweifeln, kann mir jemand einen Tipp geben, bevor ich die Logo zurückschicke? Hinweis: mit einer Logo8 230 RCE funktioniert das ohne Probleme also beide0BA8. Die Logo hängt direkt am PC (Win10). Ich schon das Netzwerkkabel getauscht, mit und ohne Firewall probiert keine Änderung… Gruß Joachim DateianhangNeue Logo8 defekt_v1.docx (48 Downloads) |
04.02.2017 14:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33522 Bewertung:
|
Ich gehe mal davon aus, dass du die neue LOGO! 0BA8 FS04 hast. Dann benötigst du zwingend LOGO! Soft Comfort V8.1. Lese dir mal folgenden Beitrag durch: Warum können Sie kein Programm in Ihre neue LOGO! 8 laden? Die Software kannst, wenn nötig, wie folgt updaten:
DateianhangKorrektes Upgraden von LSC V8.0 auf LSC V8.1.pdf (54 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04.02.2017 14:21:33Anhang vergessen |
|
04.02.2017 15:57 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Ach noch ein Info. Es ist korrekt die LOGO!8 12/24 RCEo mit FW04 -> V8.1 notwendig LOGO!8 230 RCE mit FW03 -> V8.0 ausreichend beide 0BA8. |
Folgen Sie uns auf