08.05.2008 16:56 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo erstmal, also habe folgendes Problem: Eine Schale fährt durch den Sensor (I1) das Ventil (Q1) öffnet sich und 0,2 s später Springt die Pumpe (Q2) an. Nach dem Ablauf der Zeit geht die Pumpe aus 0,2 s schließt das Ventil wieder. Mein Problem ist jetzt, dass wenn der Sensor im moment wo die Schale durchläuft, jemand durch die Lichtschranke fässt die Zeit der Pumpe immer wieder von vorne anfängt. Vielleicht kann mir da einer Helfen. mfg mcairlord DateianhangSchaltplan1.zip (176 Downloads) |
08.05.2008 21:58 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo mcairlord, also auch wenn du den Ablauf nicht vollständig beschreiben hast, so habe ich vermutlich richtig verstanden, dass der I1 während des Abarbeiten eines Arbeitszyklus diesen nicht unterbrechen bzw. erneut anstoßen darf. Wenn das so zutrifft, dann füge vor B001 ein RS-Selbsthalterelais ein, welches durch I1 an Pin "S" verbunden 8und so eingeschaltet) wird. Aus deinem Funktionsanlauf mußt du nun noch ein Signal (logisch oder zeitlich definiert) ableiten, dass diesen RS-Block über Pin R wieder "freigibt" für die nächster "echte" Starteingabe... So ansonsten noch folgende Hinweise zum Ablauf deiner Schaltung: a) die Signalführung verbunden mit den gewählten Zeitparametern führt zu einem Flackern von Q1 für einen Zyklus - dies könnte deinem Ventil schaden und ist auch von der Funktionsbeschreibung her unerwünscht. b) bei A1 = 0 geht Q2 dennnoch für 1 Zyklus auf 1, was auch für die Pumpe unverträglich sein kann und was du also schaltungsseitig ausschließen solltest.. c) die Blöcke HIGH werden übrigens nicht benötigt, denn die freibleibenden Pins der flankengetriggerten UND bzw. NAND werden automatisch entsprechend definiert (vgl. Handbuch). MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf