28.02.2017 21:02 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (21) |
Meinst du jetzt dass ich die Windows Schritte erklären soll? Du brauchst eine eigene Programmier-Software um damit zu arbeiten. Mit einer einzelnen Kommandozeile ist es nicht getan Ich habe in einem anderen Beitrag schon eine Demo reingestellt. Um eine Anwendung auf Linux laufen lassen zu können, benötigst du wahrscheinlich die Java Version von libnodave so wie hier beschrieben. Mfg |
Folgen Sie uns auf