16.05.2008 07:42 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo Chris, erstmal das: für jede Anwendung die richtige Programmiersprache! Bitverknüpfungen in SCL ist meiner Meinung nach genauso fehl am Platz wie komplexe Berechnungen in KOP/FUP. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden bzw der Kunde gibt es vor. Mit KOP/FUP geht eigentlich so ziemlich alles was nichts mit Adressregistern und Pointern, LOOP und Sprungleisten zu tun hat. Für aufeinanderfolgende Berechnungen muss man leider eine Zwischenvariable benutzen. Bausteine die hauptsächlich aus Bitverarbeitung bestehen platzen keineswegs. Nachtrag: Ja es können alle CPU FUP ausführen, FUP ist auch nur die graphische Darstellung von AWL-Befehlen. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Zuletzt bearbeitet von: sps-concept am: 16.05.2008 07:43 |
|
Folgen Sie uns auf