11.04.2008 12:18 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Ich habe hier eine kleine Lichtleistensteuerung. Eigentlich nichts wildes. Zur Steuerung 3 Taster für 3 Lichtbänder Taster1 1x = Lichtband 1 Ein/Aus Taster2 1x = Lichtband 1 Ein/Aus Taster3 1x = Lichtband 1 Ein/Aus Taster1 gedrückt alle Lichtbänder aus Eingang 4 Alarmgeber von Alarmanlage = alle Lichtbänder EIN Nun habe ich noch Wochenzeitschaltuhren. Die Lichbänder sollen zur bestimmten Zeit sich automatisch ein- bzw. ausschalten. Das genau geht aber nicht. In der Simulation funktioniert alles, jedoch nicht im Betrieb. was mach ich falsch? Dateianhanglichtleisten.pdf (104 Downloads) |
11.04.2008 14:17 | |
Beiträge: 43 Bewertung:
|
Hallo Danni , anbei mein Vorschlag Dateianhanglichtband_alarm.zip (126 Downloads) |
Folgen Sie uns auf