04.04.2017 12:46 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
es ist möglich sich die Berechtigungen all seiner Accounts anzuschauen, allerdings ist der Weg nicht ganz offensichtlich. Zunächst muss dein Account den du betrachten willst für "Manage Account" freigeschaltet sein. Dies konnte man beim zustimmen der Datennutzungsbedingungen tun.
Nun wird dir eine Email zugesendet in dem alle deine Accounts (die für die Funktion freigeschaltet sind) mit den jeweiligen Berechtigungen aufgeführt sind. Dort sollte dann auch die Mall-Berechtigung zu sehen sein. Es tut mir Leid, dass es so schwer zu finden ist, diese Funktion könnte mehr sichtbar eingebaut sein Grüße DateianhangManage_Account.zip (173 Downloads) |
Folgen Sie uns auf