28.09.2014 11:29 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
1 Genaration mit WinCC flexibel programmierbar 2 Genaration mit TIA Portal und Design vom Panel ist anders. |
05.04.2017 08:06 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung:
|
Moin, schau mal hier:https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/logo-8-mit-ktp-700/155487/?page=0&pageSize=10 ich hab damals auch ein paar Probleme gehabt aber die Kommunikation hat danach ohne weiteres funktioniert und es war auch ein panel der 2. Generation, im Anhang die gezipten Datein damit hat alles funktioniert. Das Beispiel von Siemens funktioniert in jedem Fall so wie abgebildet nicht... Kommt nur drauf an was du unter steuern verstehst - was willst du genau haben? |
Folgen Sie uns auf