28.05.2017 21:48 | |
Beiträge: 54 Bewertung:
|
Da gibt es auch ein Modbus Adapter, bekomme aber keine Verbindung. Muss man in der LOGO was einstellen? Und wie kriege ich die ID von die LOGO heraus? |
28.05.2017 22:28 | |
Beiträge: 54 Bewertung:
|
ich habe eine LOGO!8.FS04 und das ist der Adapter nein, nicht IP, die ist mir bekannt. Ein bisschen kenne ich mich mit Netzwerk aus, komme aber von eine ganz andere Branche. Das sind die Einstellungen vom Adapter |
28.05.2017 22:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Ich kann dir nur noch ein Mal empfehlen, dich mit dem ioBroker-Forum in Verbindung zu setzen. |
Folgen Sie uns auf