19.06.2017 15:32 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 08.06.2022 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Rollmops, hallo motmonti, Ich habe eine bereits realisierte Anlage in einer Lagerhalle. Neu mit 24h EVU-Freigabe und Einheitstarif. Um die Spitzenlast zu senken, habe ich letztes Jahr die Ladeschützen entsprechend aufgeteilt und lasse jetzt immer einzelne Gruppen von Speichern laden. Ich habe einen Aussenfühler und einen Innenfühler beide mit Messumformer 0-10V installiert. Die Aussentemperatur lasse ich nur über das Taktsignal einfliessen. Die Innentemperatur dient lediglich als obere Abschaltung. Diesen Winter wurde die Tages-Wunschtemperatur von ca 18°C nicht erreicht, sondern nur ca 15-16°. Der Elektriker vor Ort hat dann bei einzelnen Oefen den Ladeschütz im Verteilkasten überbrückt; was aber keine wesentliche Aenderung zur Folge hatte. Ich vermute, dass das Taktsignal die Oefen zu früh abschaltet. Die Oefen haben ein ED-Signal von 80% was ich aber mit der LOGO nicht hingekriegt habe. Ich brauche morgen abend eine Lösung mit besseren Einstellungen und schön wäre wenn der Betriebselektriker mit zum Beispiel einem Potentiometer etwas höher oder tiefer stellen könnte. Danke für Eure Hilfe ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangHalle 3 beide Seiten.zip (92 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 20.06.2017 14:37:34Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.06.2017 20:47 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Ich entnehme deinem Programm das der Sensor bei -30°C 0V und bei 60°C 10V liefert. Das macht 90k augeteilt auf 1000 Schritte. Das macht dann rund 11,11 Schritte je K. Ich habe den Tiefpunkt mal mit -10°C angenommen. vom 0-Punkt des Sensors sind das 20K, also 20*11,11 Schritte=222,2 ~ 225. Das Gleiche mit dem Höchstwert von 20°C. Entsprechend habe ich die die PWM Einstellung angepasst. Damit kommst du jetzt von 0-100% an Q4. Feineinstellungen sind bei der Scalierung noch möglich. Sinnvoller wäre ein Messwandler der von -20 bis 80°C scaliert, oder zumindest einen Wert der sich glatt in 1000 Schritte teilen läßt. DateianhangHalle 3 beide Seiten.zip (93 Downloads) |
Folgen Sie uns auf