30.06.2017 14:28 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Forengemeinde, ich bin ein LOGOneuling und habe folgende Aufgabe. Es soll eine Vakuumpumpe so angesteuert werden, das der Druck konstant gehalten wird. Der Sollwert wird über die Cursortasten an der Logo 8 FS4 hoch oder runter gestellt werden in 0,01 Bar schritten. Als Sensor ist ein Vakuumsensor IFM PA9029 verbaut. Dieser liefert ein 0-10V Wert, wobei 0bar=10V und -1 Bar 0V sind. Der Frequenzumrichter (V20) soll über den Analogausgang gesteuert werden. Ich denke die Regelung und die Sollwertveränderung habe ich dank Forum schon hinbekommen, aber im Display der Logo sollen Soll und Istwert angezeigt werden. Mit dem Istwert stimmt das irgendwie, aber den Sollwert zb. -0,42 bekomme ich nicht hin. Wo ist mein Fehler??? DateianhangPI-Regler_vakuum_8_0.zip (43 Downloads) |
30.06.2017 18:40 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Ich denke jetzt passt es zusammen!? Ich habe alle Werte in mbar gesetzt, da das bei Vakuum besser aussieht! Die PI Einstellungen mußt du sicher noch anpassen! DateianhangPI-Regler_vakuum_8_0_1.zip (47 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 30.06.2017 18:41:47 |
|
Folgen Sie uns auf