10.08.2017 23:16 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Zusammen Ich habe eine home automation gerät, welches IR und Funk signale senden kann, unter anderen kann es auch Netzwerk befehle senden. Da ich mehrere Siemens Logo 0BA7 im Einsatz habe, hab ich mir überlegt diese bei der Lichtsteuerung einzubinden. Nun meine Frage: Kann Die Logo befehle verstehen und wie müssten diese aussehen? Ich hoffe man kann das irgend wie mit dem Network Input Baustein Realisieren. Zu meinem Gerät: http://cms.jbmedia.de unter Netzwerk hab ich zur Auswahl : GET, POST, PUT, UDP, TCP WOL Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen MFG Kuno |
Zuletzt bearbeitet von: BartBender am: 10.08.2017 23:18:33Zuletzt bearbeitet von: BartBender am: 10.08.2017 23:19:19 |
|
12.08.2017 14:47 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Schade |
Folgen Sie uns auf