13.07.2016 09:51 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Die Frage ist ja nur, ob das mit der Impedanz funtioniert. |
16.07.2016 10:47 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Leider nicht sonderlich genau, Wollte diese erst für meine Wärmepumpensteuerung nehmen, Statt 20°C wurden mal 18 und mal 23°C ausgegeben. Habe dann doch das Originalmodul erworben weil ich keine Lust auf selbstbau/bastelei hatte. |
21.08.2017 08:37 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 1024 Bewertung: (14) |
Neue Frage von sir_nippi wurde in ein separates Thema mit dem Titel Logo8 zeigt falsche Temperatur an. gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf