26.06.2008 16:01 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Wird schon zu spät sein, aber vielleicht hilfts trotzdem: Alternativ zum Projekt-Duplikator kann man die zu grosse Runtime-Datenbank wegsichern und eine leere (siehe Anhang) RT-Datenbank verwenden. Diese muss umbennant werden: gleicher Name wie die zuvor weggesicherte (ProjektnamenRT.db). Allerdings geht das nur wenn das Projekt nicht läuft und natürlich hat man in der neuen Datenbank keine Daten mehr (dies ist aber beim duplizieren ebenfalls so). Läuft WinCC auf Win2000 oder WinXP (NT hat älters NTFS und kann ev. auch nur 4 GB ? ) könnte eventuell eine Partitionierung auf neueres NTFS (W2k,XP) statt auf FAT(16) die Grössenbeschränkung aufheben ? (Dies kann mittels div. nicht M$-Tools auch ohne Datenverlust erfolgen. Eine vorherige Sicherung (Image) der kompletten Festplatte ist aber auf jeden Fall zu empfehlen. DateianhangleereWinCCv5x_RT-Datenbank.zip (113 Downloads) |
Folgen Sie uns auf